This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562200:输出过高

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979422/tps562200-output-too-high

器件型号:TPS562200

我目前正在2个定制板上使用 TPS562200、使用完全相同的电路(如下所示)来生成3.3V 电压。  我还使用 BQ24650VAR IC 为铅酸电池充电。  我之所以提到这一点、是因为 TPS562200具有不同的输出、具体取决于电池是否已插入。  如果未插入电池、TPS562200的电压输出在3.3V 和3.9V 之间波动。  如果插入电池、电压输出保持在3.9V。 当电压波动时、L3两侧的示波器捕获如所附图片所示。  当 SW 输出为脉冲(蓝色)时、输出为3.3V (绿色)。  一旦脉冲停止、电压上升至3.9V。  我不确定正在发生什么事--我感谢你能提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katrina、您好!  

    请重新上传原理图。 现在它不显示原理图。 您能否帮助绘制一个简单的方框来显示 TPS562200、电池和 BQ24650VAR 之间的关系?  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是您请求的原理图和方框图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katrina、您好!  

    从块中可以看到、电池与 TPS562200没有任何关系。  

    我认为、首先我们需要了解 TPS562200输出 随电池板的输出波动的原因。  

    根据波形、当 TPS562200没有脉冲时、输出电压被拉高。 那么、我想是否有另一个电源连接到 TPS562200的输出。 TPS562200的负载是多少? 如果可以断开 TPS562200负载、您能否仔细检查波形?  

    BRS、  

    Edwin。  

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.3VDC 之后没有其他电源。  该电源仅为板载电路供电、我移除负载的唯一方法是切断走线。  我还测量了两个实例上的输入、它是预期的+11.5+12VDC。  奇怪的是、这个问题发生在两个具有相似电源电路的独立电路板上、但另一个电路板上的+3.3VDC 是 LMR16006YQ3DDCRQ1。  这些器件之间是否有任何类似之处、可以指向正确的方向?  我不会认为输出电压会随负载而变化、只要它处于电源电压范围内即可。  如果负载非常低、是否会出现问题?  电路是否不稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个更新--我意识到我在 STAT 1和 STAT 2中有过多的灌电流--这解释了这些输出切换后的脉冲。  我移除了该问题、并为全新的电路板通电。  我现在唯一的问题是该电源的输出始终为3.9V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katrina、您好!  

    请仔细检查分压器电阻值是否正确。 您能否共享3.9V 输出电压的波形。 请绘制 Vout、SW 和 FB 电压。  

    请检查 FB 电压是否仍然为0.76V。  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明天将获取该示波器波形、但与此同时、我意识到我犯了一个错误。  我没有太多的电流流入 STAT1和 STAT2引脚--我看到的是电路的错误侧(如下所示)。  但当我移除 U16时、即输出电压保持稳定在3.9V。  我想知道这是不是因为负载太低。  我通过电路、当 STAT1和 STAT2为低电平时(或移除 U16时)、3.3V 的总电流为4.2mA。  如果其中一个或另一个 stat 引脚为高阻抗(在 U16中打开一个 FET)、则总电流约为20mA。  我还无法证明这一点、因为我现在不在办公室、但我想知道当负载较低时、输出会变为3.9V、当消耗更多电流时、输出会开始切换并变为3.3V。  有可能吗?  此外、我测量了分压电阻器和 Vfb--所有这些看起来都很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katrina、您好!  

    这是不可能的。 即使负载为0、输出电压也应是目标输出电压、不应高于目标值。  

    请帮助绘制要调试的波形。  

    BRS、  

    Edwin、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katrina

    TPS562200是 Eco-mode 器件、因此通常轻负载电压将高于重负载条件、但不会高得多。 我们可能仍然需要波形来找出根本原因。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我监控了您要求的每个位置-附加的图片。  红色表示 SW、绿色表示 VFB、蓝色表示 Vout。  我还包括了软件的放大图、以便您可以看到它不是干净的脉冲。  我认为此时最好使用线性稳压器-它的电流很低、无论如何、这可能是一个更好的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当然、LDO 可在此处使用、因为负载相当低。 但是、如果进一步研究这个问题、VFB 似乎不是0.76V、您能帮助确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在监测 VFB 引脚一段时间后、似乎在0.760V 和0.890V 之间波动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katrina、您好!  

    正如您所说、SW 不是干净的脉冲。 它只是噪声。 由于一旦 FB 电压高于0.76V、IC 将不再具有脉冲。 您能否捕获 SW 从干净脉冲变为不干净脉冲的时刻的波形。 我想此时会出现一些错误、导致波形波动。  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是您请求的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katrina、您好!  

    在最后一个脉冲之后、SW 波形和 FB 电压开始缓慢增加。

    实际上、一旦 FB 电压高于内部 Vref 电压、TPS562200将同时关闭高侧和低侧。  

    根据波形、还有其他能量为输出电压充电、这会导致输出电压和 SW 缓慢增加。 我认为其中一个是与 TPS562200输出电压连接的另一个电源。 另一个原因是能量来自输入电压、这意味着有泄漏电流从输入端口流向输出端口。  

    请隔离 TPS562200以仅测试 TPS562200电路、以确认来自哪个电路的能量。 请观察当这种现象发生时输入电源是否有大电流。 请仔细检查是否有另一个与输出端口连接的电源。  

    BRS、  

    Edwin。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。  事实证明、电路板上的 IC 可能提供电压或由外部电压供电、这是导致问题的原因。  当我移除该 IC 时、电压看起来不错。  再次感谢!