我目前正在2个定制板上使用 TPS562200、使用完全相同的电路(如下所示)来生成3.3V 电压。 我还使用 BQ24650VAR IC 为铅酸电池充电。 我之所以提到这一点、是因为 TPS562200具有不同的输出、具体取决于电池是否已插入。 如果未插入电池、TPS562200的电压输出在3.3V 和3.9V 之间波动。 如果插入电池、电压输出保持在3.9V。 当电压波动时、L3两侧的示波器捕获如所附图片所示。 当 SW 输出为脉冲(蓝色)时、输出为3.3V (绿色)。 一旦脉冲停止、电压上升至3.9V。 我不确定正在发生什么事--我感谢你能提供的任何帮助。