This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:BQ25792

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ24735, BQ24170, BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981992/bq25792-bq25792

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: BQ24610BQ24735BQ24170BQ24133

您好!

我们计划在设计中使用 BQ25792。

请澄清以下几点

  1. 如果我们为充电器提供24V 输入、SYS 上的输出电压将是多少? 充电器是否将 SYS 上的电压调节至≤ 19?
  2. 我们能否通过 I2C 写入寄存器来设置 SYS 上的电压?
  3. 要启用运输模式、我们必须使用由 SDRV 控制的外部 MOSFET。 我们能否在不使用外部 MOSFET 的情况下启用运输模式和关断模式? 来实现这一目的呢?

谢谢、此致、
Shafeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeeq、

    关于1、SYS 调节至由 MINSYS 寄存器设定的最小电压、但是随后在电池充电至 VBATREG 时跟随电池。  然后 SYS 调节到略高于 BATREG 的水平。  SYS 调节与 BAT 调节无关。  此外、BQ25792作为输入电压 OVP 保护默认设置为22V。  如果要使用24V 输入电压轨、则需要将该寄存器更改为26V。

    关于第2项,见上文第1项。

    关于3,不  BATFET 无法关闭。  您必须具有由 SDRV 驱动的外部 MOSFET 才能进入运输模式或关断模式。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复。

    只需澄清以下要点

    • 如果我们将 OVP 设置为26V 并提供24V 输入、我们是否会在 SYS 上获得24V 输出?
    • 如果我们使用外部 FET 并在 VBUS 上存在有效电压时使用关断模式、充电器是否会关闭对 SYS 的输出? 如果是、如何将 IC 从关断模式唤醒?

    谢谢、此致、
    Shafeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeeq、

    SYS 来自转换器的输出、这是 MINSYS 电压设置或电池电压+几百毫伏的较高值。  最大电压 SYS 将是电池稳压电压加上几百毫伏。  我们具有 BQ24610独立充电器或 BQ24735 SMBus 控制型充电器、可将输入电压传递到系统。  

    对于外部 FET、充电器不能处于 VBUS 上有效电压的关断模式。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    我们在当前设计中使用的是 BQ24610。
    我们计划随着外部组件的使用而改变。
    您能建议使用任何其他具有集成 FET 的模块吗?

    我们计划将充电器用于2S 电池。 根据数据表、在 POR 期间、IC 将根据 PROG 电阻器在中选择 VSYSMIN。
    因此、在本例中、它将是7V。
    由于 VSYSMIN 寄存器是 RW 型、我认为我们可以增大 VSYSMIN、但问题是、在2S 电池设置下、我们可以增大寄存器的电压?

    由于我们使用的是2S 锂电池、我认为我们可能无法将电池稳压电压提高到8.4V 以上。 我的理解是否正确?

    谢谢、此致、
    Shafeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeeq、

    您可以在每种1S、2S、3S、4S 配置中将 SysMin 增加到略高于 BATREG 的水平、但当您开始进入下一个配置时、最终会有一个钳位。   使用 SysMIN>BATREG 的缺点 是充电器在整个充电时间内保持线性模式、而仅 当电池深度放电时。  BATFET 上的线性模式充电与 PWM 充电相比效率较低、因此充电器变热。  在热调节中、充电器会自动减小输出功率、以使 IC 裸片温度保持在所选值以下。  这会导致充电时间更长。

    BQ24133和 BQ24170具有集成的转换器 FET、但具有外部输入 FET (用于将输入功率传递到系统) 和电池 FET。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复。

    您建议的两个充电器 IC 的最大输入为17V。
    您能不能建议任何其他支持至少24V 输入的充电器 IC。

    此致、
    Shafeeq  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeeq、

    除了我在上面提到的情况外、TI 没有任何其他24V 输入的集成 FET 充电器。

    此致、

    Jeff