Other Parts Discussed in Thread: TPS51716
我一直在尝试仿真我们的 TPS51716设计以获取有关功率耗散的数据、但 WEBENCH 无法创建输出电压小于1.2V 的设计。
将输出电压设置为1.2V 或更高似乎可以、但使用较低的电压时、我会得到误差。 我尝试改变输出电流和输入范围、但运气不佳。
手动将反馈分压器设置为10k 和12.5k 似乎没有效果。 我运行了仿真、但结果很粗略。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Roland、
功率耗散/功率损耗不会在线调节。 考虑到电感器纹波电流较高、通常较高的 Vout 会产生稍高的功率损耗。 例如、在此设计示例中、如果 Vout=1.5V、则 Iout=10A 时的功率损耗为2.15W。 如果 Vout=1.2V、则 Iout=10A 时的功率损耗为1.98W。 因此、如果您的输出电压为1V、那么如果您使用 Webench 提供的设计、我预计总功率损耗将小于1.98W。
此致、
Weidong