This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51716:WEBENCH 不能用于输出电压(&L);1.2V

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977474/tps51716-webench-not-working-for-vout-1-2v

器件型号:TPS51716

我一直在尝试仿真我们的 TPS51716设计以获取有关功率耗散的数据、但 WEBENCH 无法创建输出电压小于1.2V 的设计。
将输出电压设置为1.2V 或更高似乎可以、但使用较低的电压时、我会得到误差。 我尝试改变输出电流和输入范围、但运气不佳。

手动将反馈分压器设置为10k 和12.5k 似乎没有效果。 我运行了仿真、但结果很粗略。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    我们正在与我们的团队核实此问题、并将在收到更新后尽快回复您。 TPS51716能够支持 Vout<1.2V (低至0.7V)。 您的设计中的 Vout 是多少? 如果离1.2V 不远、我想您可以使用1.2V 作为基准、只需在实际设计中更新分压器即可。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的输出电压为1.0V、因此它不会太远。

    您是否对功率耗散是否以线性方式扩展有任何想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    功率耗散/功率损耗不会在线调节。 考虑到电感器纹波电流较高、通常较高的 Vout 会产生稍高的功率损耗。 例如、在此设计示例中、如果 Vout=1.5V、则 Iout=10A 时的功率损耗为2.15W。 如果 Vout=1.2V、则 Iout=10A 时的功率损耗为1.98W。 因此、如果您的输出电压为1V、那么如果您使用 Webench 提供的设计、我预计总功率损耗将小于1.98W。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    只是想让您知道 TI.com 上的 Webench 模型已更新、它现在可以支持0.7V 至1.8V 的输出电压。 谢谢。

    此致、

    Weidong