This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:未连接电池时 STAT 1和 STAT 2输出出现问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975927/bq24650-issue-with-stat-1-and-stat-2-outputs-when-battery-not-connected

器件型号:BQ24650

我有2个具有完全相同电路的定制板。  在每个引脚上断开电池后、它们在 STAT 1和 STAT 2引脚上显示不同的行为。  在一个电路板上、STAT 2引脚 LED 以高(ish)频率闪烁、我可以听到声音振荡。  STAT 1 LED 熄灭。  在另一个定制板上、STAT 2 LED 恒定亮起、STAT 1 LED 在大约1Hz 的频率下闪烁、同时还会发出可闻噪声。  我是否可以通过某种方法来防止这种情况?  电路设计是否有问题?  我的设计基于 SLVA437A--下面的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karina、

     电池不存在时、您能否获取 STAT1、STAT2、PH、SRN 的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已包含从每个请求引脚获取的波形图片。  由于转换频率较低、因此很难在一次捕获中获得良好的图像。  如果我可以捕获对您更有用的内容、请告诉我。  这些图像显示了每个引脚转换通过的不同电平。  唯一保持恒定的是 STAT2。   我还展示了 PH 引脚上振荡的扩展视图。  这些图片都是在具有低频振荡的电路板上测得的。   最后2张图片来自另一个频率较高的电路板、"闪烁"。  它显示了 PH 引脚(蓝色)和接地(绿色)。  看起来、PH 振荡像噪声一样耦合到接地端。  在不使用电池端子时、是否有办法终止电池端子以防止这些振荡?  感谢您提供的任何帮助。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经收集了更多信息--我还注意到,当插入电池时,当 STAT2变为低电平时,电池电压会下降到大约13.3V。  一旦 STAT2再次变为高电平、电池电压将变为大约14.4V。  它持续循环经历17秒的 STAT2低电平、1分钟、7秒高电平。  我假设这是由我在原理图中发布的 FET Q5引起的。  该数据适用于电池未连接时频率振荡较低的电路板(我将此电路板称为1)。  一次处理一个电路板可能更容易、因此我现在将忽略另一个电路板。  我可以在布局中查找什么内容吗?  我觉得奇怪的是、两个电路板的电路中所有组件的值完全相同、对同一电池充电、并且它们的运行方式不同。  感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katrina、您好!

     您的终止电流设置是什么? 我想路径中可能有太多的阻抗、这会导致电压降、从而导致充电器连续进入和退出终端并重新充电阈值。