This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62095:输出异常

Guru**** 2924480 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62868

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981778/tlv62095-abnormal-output

器件型号:TLV62095
主题中讨论的其他器件:TPS62868

你(们)好

Q10栅极引脚连接到3.3V、输出0.9V =>正常

Q10栅极引脚连接到空连接、输出约为0.2V、但输出变为1.05V =>异常

2.当 Q10 GATE 引脚连接到 GND 时、输出变为3.3V =>异常

Q10替代2n7002、这是正常现象

e2e.ti.com/.../FDV301N_2D00_D.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    我将在2n7002和 FDV301N 数据表中更深入地了解、以及差异是什么。

    例如、我看到对于 FDV301N、2N7002中没有栅极-源极二极管。

    此外、让您知道、在使用 TPS62868或 TPS62868实现更低 BOM 列表的情况下、我们有更简单的方法从1.0V 切换到0.9V。

    这可以通过 I2C 或切换 VID 引脚来完成。

    请告诉我。


    谢谢、
    Dorian   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    还有其他问题吗?
    我能在这里为您提供帮助吗?

    请告诉我。

    此致、
    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的帮助、不再有任何问题、MOSFET 已被2N7002取代