This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3613-01:泄漏说明

Guru**** 2390875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3613-01, TPS3619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979209/tps3613-01-leakage-clarification

器件型号:TPS3613-01
主题中讨论的其他器件: TPS3619

大家好、团队、

数据表提到 VBAT 通过15欧姆开关连接到 VOUT。

是 PMOS 还是 NMOS?

如果是、当 VDD=3.3V 和 VOUT =3.0V 时、泄漏电流是否低于100nA?

我发现这个线程 讨论了泄漏、但我想确保 I_BAT 指定了泄漏、这对我的电池来说是可以的。

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    开关很可能是 PMOS 开关。  我没有任何泄漏信息、因此我无法回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben-San、

    您能否向设计团队检查泄漏规格? 我认为这对系统可靠性至关重要。

    或者、TI 是否有其他具有保证泄漏电流规格的器件?

    此致、

    Itoh   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    TPS3613-01是一款旧器件、因此很难获取设计文件。  此外、设计团队将难以运行任何类型的仿真 、因为设计文件可能使用设计团队不再使用的传统仿真工具。

    此外、泄漏电流取决于 IC 的开发过程。  大多数电池备份监控器(即 TPS3600Dxx、TPS3619/20、TPS3606等)的泄漏电流均在+/-100nA 范围内。  从我们的产品系列来看、除了上面列出的监控器之外、我们没有任何更新的电池备份监控器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben -San、

    TPS3613工艺是否与您列出的监控器相似?

    如果是、我可以告诉客户 TPS3613-01泄漏电流可能在100nA 以内、对吧?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    我相信他们来自同一个过程。  是的、泄漏电流可能为100nA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben-San、

    您是说 TPS3600Dxx、TPS3619/20、TPS3606等器件的100nF 泄漏电流在 VOUT=VDD 时被指定为电池电源电流吗?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    是的、当 VOUT=VDD 时、泄漏电流为+/-100nA。