This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1825:当 SS 处于活动状态时、是否有任何可能导致 PWM 继续的故障?

Guru**** 2556760 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981658/uc1825-are-there-any-failures-that-can-cause-pwm-to-continue-when-ss-is-active

器件型号:UC1825

您好!

我正在尝试了解该器件是否存在任何测试或故障、这些测试或故障会在软启动被拉至低电平时导致 PWM 输出保持有效。 客户使用连接到 NINV 引脚的 SS 作为过压监控器、并将受影响的电源连接到 INV。 我可以得出的唯一结论是、只有在装置内部发生故障、导致 S/R 触发器无法设置时、才可能实现此操作。 是否存在任何已知故障、或是否有任何测试表明、如果器件不能运行、则无法实现这一点?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brody、

    在任何会导致软启动下拉的 OVP 条件下、您能否隔离 SS 引脚并尝试将 SS 自身拉至 GND、然后尝试将 NINV 拉至 GND、同时 SS 已拉至 GND? 当 SS 被拉至 GND 时、所有输出开关被禁用。 您能否提供有关如何建立所述连接的原理图?

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    遗憾的是、我目前无法在实验室环境中测试这一点。 所有原理图都是供应商专有的。 连接方式是 NINV 直接连接到 SS。 SS 连接到过压监控电路、该电路通常向 SS 提供~15V 信号、但在发生 OV 条件时变为低电平、这会停止所有开关。 我正在尝试了解 IC 是否存在故障或过去发生故障的方法、这种方法允许 SS 无法正常工作、同时还允许芯片在 NINV 低于 INV 时运行。 在这种情况下、INV 将是受监控的电源电压、但在我的故障场景中、它无法达到~30V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布鲁迪、

    有一个内部9uA 恒流源将电流从 SS 引脚中拉出。 预期结果是 SS 引脚上的负载是一个固定电容器、充电后达到 VREF (5V)。 在 SS 连接到 NI 的情况下、您依赖流入电容器的电流作为误差放大器(NI)的基准。 当发生 OV 时、NI/SS 被拉低、随着 VOUT 电容器放电、INV 的电平将变为低电平。 NI 与 INV 之间的时间是否都处于低电平是一个问题? 然后、可能是输出电容器未完全放电、但 OV 条件已消除、重新启动会进入预偏置负载。  

    我将这个下拉列表添加到了 TINA 仿真中、您可以从 UC1825产品文件夹中下载。 我允许仿真运行4ms、然后在2ms 施加栅极信号以仿真 OV 故障:

    在2ms 时、SS 被拉低、但 OUT_A/OUT_B 保持开关状态、从而保持 VOUT>0V、从而保持 INV>0V

    断开 SS 与 NI 的连接、并将 NI 连接到 VREF:

    与之前的 sim 类似、在2ms 时 SS 被拉低、但 OUT_A/OUT_B 保持开关状态、结果相同、因此这种行为似乎与 SS 或 VREF 用作误差放大器的 NI 参考无关。 拉低 SS 不会禁用 OUTA/OUTB。

    让我与设计团队核实一下、看看有什么解释?

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布鲁迪、

    拉低 SS/NI 或 EAOUT 不会禁用 UC1825。 禁用控制器的最佳方法是将 ILIM/SD 拉为高电平。 在仿真过压故障期间、我使用了电压控制行为开关将 ILIM 拉至 VREF。 在电源转换器中、这将假定 UC1825可使用 VCC 偏置、否则控制器卡在持续尝试从线路电压重新启动的过程中、而无论导致任何事件/故障的 OV 故障仍然存在。 以下是将 COMP 拉低(禁用错误方法、类似于将 SS/NI 拉低)与将 ILIM/SD 拉高时的工作原理:

    独立于 SS 将 EAOUT 拉至低电平:

    COMP 被拉低、SS 变为低电平、控制器保持最小 OUTA/OUTB 导通时间、如果 COMP 被释放、这将是软启动周期的开始。  

    在 OV 故障期间将 ILIM/SD 拉至 VREF:

    放大视图:

    感谢您通过 E2E 进行连接!

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    它们的电路设置看起来是如何的、输出上的低 PWM 占空比将触发微控制器的关断。 它们确实具有连接到 ILIM 的关断功能、如此处的第二个示例所示、因此必须是它们的硬复位、而 SS/NI 是较慢的复位、以便在它们完全关闭包装箱之前查看问题是否可以自行解决。 感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布鲁迪、

    这是一种确定故障严重程度并分配正确级别的纠正措施的很好方法。 感谢您深入了解我们的客户使用 TI PWM 控制器的创新方式。

    此致、

    Steve M