This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:采用 IBB 配置的 UVLO 功能

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145, TLV6713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981546/lm5145-uvlo-function-with-ibb-configuration

器件型号:LM5145
主题中讨论的其他器件: TLV6713

大家好、团队、

我想使用具有反相降压/升压配置的 LM5145;输入电压=+26V、输出电压=-43V。

在本例中、我们能否通过电阻器设置 UVLO、如数据表图8-3?

我的目标是 Vin (on)=+20V 和 Vin (off)=+18V。  

如果您能建议如何考虑采用反相降压/升压配置的 UVLO、我将不胜感激。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sato-San、

    有关 UVLO 电路电平转换的更多详细信息、请参阅此应用手册 snva856。

    此致、

    Tim

    https://www.ti.com/lit/snva856

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TIM-SAN、

    感谢您的评论。

    SNVa856包含 EN 的电平转换器信息、但它只对 UVLO 进行了简短的说明。

    请告诉我如何将 TLV6713用于 UVLO? 如果您可以共享简化版原理图以供参考、那将会有所帮助。

    客户想要做的是下面。

    • Vin (on)=+20V、Vin (off)=+18V、条件为+26Vin 和-43Vout。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sato-San、

    您可以使用基准电压为400mV 的 TLV6713比较器(下降阈值)并使用电平转换器(请参阅应用手册 snva856中的图10b)连接到 LM5145的 EN/UVLO 引脚。

    但是、在20V 输入上、迟滞仅为5.5mV (1.35%)或270mV、而不是所需的2V。 您需要 10%的迟滞。

    此致、

    Tim