This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92682-Q1:矩阵所有功能高/低 LDM 块回顾

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518-Q1, TPS92682-Q1, TPS92662A-Q1, TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981002/tps92682-q1-matrix-all-function-high-low-ldm-block-review

器件型号:TPS92682-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92518-Q1TPS92662A-Q1TPS92518

大家好、

客户已完成 Matrix All Function H/L LDM 概念。

部件: TPS92662A-Q1、TPS92682-Q1、TPS92518-Q1

使用两个 TPS92662来控制总共24个 LED。

因此、TPS92518 1通道需要50W 电平输出。

如果我将其组织成一个块、那么散热是否没有问题?

如果散热有问题、请检查每个 IC 是否需要加倍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    方框图应具有两个单独的 TPS92518、每个 TPS92518将一个馈入两个 LMM 部件。  TPS92618和 TPS92682是一款控制器、因此外部功率级组件必须能够处理功率并正确散热。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    应该只有一个具有双通道的 TPS92518。  

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    很抱歉、我没收到邮件、所以我迟到了。

    我很困惑。

    1.把它组织成现有的区块是对的吗?

    或者我是否必须组成下面的块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    块 1正确、因为 TPS92518是双通道。

    谢谢 Tuan