This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:操作

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981921/bq25611d-operation

器件型号:BQ25611D

大家好、

我的客户对 BATFET (Q4)的 BQ25611D 电流限制有疑问。 在电池放电状态下、电流是否为10A? 它们在升压运行期间对 BATFET 的限制为10A、只需在没有升压运行的情况下在电池放电状态期间确认该限制。  

我的理解是、VSYS 节点仅在插入充电器时稳压至3.5V、而在未插入充电器时稳压为电池电压。 并且只有来自 VBUS 的 VSYS 节点上的降压稳压、而不是来自 VBAT (到 VSYS 节点)的升压稳压。 请确认此理解是否正确。

谢谢、

康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    康妮

    在升压模式和仅电池模式下、电池放电电流限制(ISYS_OCP_Q4)通常为10A。

     SYS_MIN 仅在存在有效 VBUS 时适用。 请参阅 d/s 上的9.3.5.1窄 VDC 架构

    当仅使用电池时、 如果 VBAT 高于耗尽阈值(VBAT _DPLZ)、VSYS 将跟随 VBAT。 请参阅9.3.2器件在 d/s 上通过电池加电而不使用输入源

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    您指出的部分使其清晰明了! 我有一些后续问题。

    我的客户不想在器件上使用 USB 检测功能、在这种情况下、我们可以将 D+和 D-悬空、还是应该以其他方式将其端接?

    它们也不使用 QON、并使其保持悬空状态、因为它在内部上拉至 VQON。 这是可以的吗?

    谢谢、

    康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    康妮

    您可以将 D+/D-悬空、然后使用 IINDPM 寄存器设置输入电流限制。

    此外、浮动/QON 也正常。

    此致、

    Ricardo