This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60430:输出电容计算:我找不到与数据表中给出的值相同的值

Guru**** 2815455 points

Other Parts Discussed in Thread: LM60430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981811/lm60430-output-capacitor-calculation-i-don-t-find-the-same-value-as-the-one-given-in-the-datasheet

器件型号:LM60430

您好!

我必须设计基于 LM60430的直流/直流。

我想计算输出电容器、并使用环路的截止频率进行计算。 这里我没有此信息、因此我必须使用数据表中给出的公式。

我使用"公式5"来检查 Cout。 我首先要做的是使用示例的数据检查我是否正确键入了公式。

在该示例中、我们有:

  • Vin = 12V  
  • Vout = 5V
  • IoutMax = 4A
  • deltaIout = 4A
  • Fsw = 400kHz
  • 瞬态中的预期 deltaVout = 0.3V
  • k 表示电感器计算= 0.3 ->电感器选择@ 6.8 μ H 后、实际 K=0.27

这样、我发现 Cout > 93uF 且 ESR < 66m Ω、而数据表给出的 Cout > 86uF 且 ESR < 22m Ω。 (公式中使用86uF 的 Cout 可得出324mV 的 deltaVout!)

我使用 LM63635示例检查了相同的公式、结果是正确的。 我想我键入的公式是正确的。

是否有人可以仔细检查数据表中的示例?

谢谢!

S é bastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您的结果是正确的。

    Cout 和 ESR 这两种负载瞬态都会影响 deltavout、较小的 ESR 或较大的 Cout 将降低 deltaVout。 因此、如果我们选择陶瓷电容器、通常其 ESR 较小、这有助于瞬态、同时意味着可以降低输出电容。  

    公式用于选择可满足瞬态性能要求的输出电容器的初始值,但最终结果取决于逐项测试,它与电流压摆率、输出电容降额和 PCB 设计有关。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢! 我知道它将取决于许多参数,但我很高兴您能找到相同的结果;)。

    这意味着数据表中存在错误。 这不是一个大问题、但更新它似乎更好。

    此致、

    S é bastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您选择 TI 器件。