This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5420:采用 Fly-Buck 配置的 TPS5420

Guru**** 2579935 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5420, TPS54308, LMR33630, LM5019, LM5018, LM5017, LM5161, LM5160, TPS54160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981437/tps5420-tps5420-in-fly-buck-configuration

器件型号:TPS5420
主题中讨论的其他器件: TPS54308LMR33630LM5019LM5018LM5017LM5161LM5160TPS54160

您好!

我想知道 TPS5420是否可用于 Fly-Buck 拓扑(带耦合电感器)以实现隔离式直流/直流输出。

是否可以使用 TPS5420?

如果可能,是否有任何参考设计?

如果不可能、我想知道背后的技术原因。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     无法使用 TPS5420。

    如果我们在次级侧施加重负载、初级侧电流可能会变为负值。 这意味着我们只能将同步降压用于 Fly-Buck 配置。

    此致、

    Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、它的同步降压机制将使 Fly-Buck 成为可能。

    非常感谢 您的澄清。

    LMR33630 / TPS54308同步降压转换器怎么样?

    它是否可用于上述用途?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 LMR33630、在轻负载时、模式变为 PFM。  如果我们在次级侧施加重负载、初级侧电流将变为负值。 因此、在本例中、LMR33630不能用作 Fly-Buck。

    理论上、TPS54308可用于 Fly-Buck。 但我们确实建议将 LM5017、LM5018、LM5019、LM5161和 LM5160用于 Fly-Buck  、因为我们有此案例的典型应用报告。

    此致、

    Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wandy、

    非常感谢您的宝贵回复。

    这让我更好地了解 Flybuck。 我将为我的应用选择 LM5161、以便从实际探索开始。

    我想问一下 TPS54160。 我通过了此应用报告:

    https://www.ti.com/tool/PMP5150

    描述了双电源应用中的 TPS54160、看起来与 Flybuck (使用耦合电感器)类似、但不是隔离式的。

    在这里、就我所理解的数据表而言、TPS54160既没有同步调节功能、也不支持强制 CCM 模式。 那么、如何将 TPS54160用于耦合电感器的特定应用?

    虽然上一次的答覆澄清了我在为 Flybuck 应用选择合适的组件时所遇到的混乱情况,但这个问题只是为了加深我的理解。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应用手册的拓扑是 具有耦合电感器的逆变器、而不是 Fly-Buck。

    此致、

    Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴听到您的声音。

    我认为我需要重新了解有关所有这些拓扑的基础知识。

    无论如何、非常感谢您的回复。

    此致、