This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8557:并行使用的 LP8557输出有问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976521/lp8557-question-for-lp8557-output-in-parallel-usage

器件型号:LP8557

大家好、

我们的客户想要检查我们是否可以像下面那样并联 LP8570的多通道输出以驱动更高电流的 LED、您能帮助检查它是否适用于我们的器件吗?  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    是的、此器件可通过这种方式运行。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、

    我们在 EVM 上尝试了此配置、但它不起作用、并将在状态寄存器中报告错误。 您能帮助我们提供一些信息吗?如何将其配置为在此类应用中工作?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    发生错误时、您能否提供状态寄存器值?

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    报告错误的器件是否已解决此问题?  

    并联连接输出是否会影响器件的运行?

    谢谢、

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、

    状态寄存器报告的值为0x80在此连接下、我们将使用以下寄存器配置来配置 LP8557、启用背光后、LED 将闪烁一次、然后在寄存器0x01h 中报告0x80值。 请帮助您检查此处的问题、谢谢。

    配置序列:
    0x10 01 //亮度模式:亮度高/低调节
    0x03 B0 15 //亮度地址03和04 8.5%
    0x00 2D //启用背光

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如我们在呼叫中所讨论的、请将 PWM 模拟调光阈值更改为0%。

    Robin