This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:MOSFET 正在燃烧

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981727/lm5145-mosfet-is-burning

器件型号:LM5145

你(们)好

我的 LM5145有问题。 我的系统要求;

VIN = 27-40V

Vout= 24V

Iout = 10A

我根据 WEBENCH 电源准备了我的电路。 我使用 CSD18533Q5A 作为 MOSFET。  

但是、当 ı Ω 电流接通系统时、高侧 MOSFET 会燃烧、并在稍后短路。

这样做的原因可能是什么?

Thaks 会提前提供帮助

此致

Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    请为此 LM5145设计发送原理图和完整的快速入门计算器。

    在如此高的占空比下、高侧 FET 将成为此设计的热点。 需要检查的一点是电感器 SAT 电流-它应远高于电流限制设定点。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tim

    如果您给我发送电子邮件、ı 可以向您发送项目文件。

    谢谢

    此致

    Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ti.com 上的 TIM.Hegarty