This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61220:输出电压在极低负载下下降

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61220, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980574/tlv61220-the-output-voltage-drops-at-very-low-load

器件型号:TLV61220
主题中讨论的其他器件: BQ25606

大家好、

在客户的应用中、TLV61220连接到 BQ25606的 Sys 引脚、该引脚从锂离子电池输出4.2V 电压。  TLV61220连接到负载时的输出电压下降:4.96V@3mA、4.40V@5mA 和3.72V@10mA。 他们尝试将 TLV61220的 VBAT 引脚连接到5V 电源、结果相同。 此问题的原因可能是什么? 请参阅下面的原理图和 PCB 布局以供参考。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo:

    很抱歉、我找不到 Cout 所在的位置。 请帮助检查来自 Vout-Cout-GND 的环路是否尽可能短。  

    客户测量的 Vout 是什么? 二极管之前或之后?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    COUT 电容器(10uF、50V)位置是左上角突出显示的位置、名称是"C10"。 我们还在二极管之前进行了测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kamal:

    这不是正确的位置。 Cout 应尽可能靠近 IC、并使 Vout 引脚和返回 IC GND 的环路最短。 请查看数据表布局指南的详细信息。

    此外、它应该位于 IC 的中间位置以加载、二极管应该位于 Cout 之后。