This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:负载关闭

Guru**** 2550740 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974094/bq77915-load-turning-off

器件型号:BQ77915

团队好、我们希望在此问题上寻求您的支持。 有一个 采用 bq77915的3s2p BMS 设计。 该电路最初工作、但在某个点它会断开负载。  

我们希望寻求您的支持以验证原理图。 请告诉我可以将其发送给谁。

非常感谢。

此致、

-标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark Philip、您好!
    我向您发送了一封有关此主题的电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们的客户表示

    根据建议添加电阻器、但我们仍有相同的观察结果。 5到6秒后负载关闭。

    谢谢你。

    -Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您能从客户那里获得有关行为的更多详细信息吗? 当他们说负载关断时、这是否意味着 DSG FET 关断? 还是 CHG 和 DSG FET? 有多种保护机制可触发 FET 关闭。 数据表中的表9-5和9-1对于诊断触发哪个保护非常有用。 温度保护都有4.5秒的延迟-它们是否在电路板上正确连接了热敏电阻?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    根据它们、 两个 FET 都关闭。 并且验证了所有可能的保护触发器、除了之前指定的 Rsns 两端的电压外、一切都正常。 即使是热敏电阻也正确连接、但当热敏电阻与电路板断开连接时、行为相同。

    谢谢你。

    -Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    当热敏电阻与电路板断开连接时、它们是否在 TS 引脚与 VSS 之间连接了10k 电阻器? 这一点很重要、否则它肯定会触发温度故障。

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、根据我们客户的反馈、当热敏电阻断开连接时、他们确实放置了一个10k 电阻器。 还有其他考虑因素吗?

    感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我无法从您发送的原理图中看到 FET 关闭的任何其他原因。 电路板上是否有任何组件损坏? 如果它们断开并重新连接电池、设备是否恢复? 最好验证器件是否关断 FET (由于保护触发)、而不是因 IC 或其他组件损坏而关断 FET。

    此致、

    Matt