This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3702:未解密 SPICE 模型

Guru**** 2384110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3702
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981960/tps3702-unecnrypted-spice-model

器件型号:TPS3702

大家好、

关于原始帖子、我们是如何代表客户申请 TPS3702的未加密和可修改版本的?


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    请参阅未加密 SPICE 模型的链接。

    www.ti.com/.../TPS3702

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    非常感谢您对此进行深入研究。 该模型似乎适用于器件的3.3V 版本。 或者、这是否可以用作可修改的模型? 如果是、您能否指导我们如何做到这一点、例如、如果可能的话?


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    是的、此模型仅适用于3.3V。  您的末端不可修改模型  目前没有计划为该器件添加不同的 SPICE 电压变体。  关键点是让客户知道所有变体的功能都是相同的。

    本