This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:不工作

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980252/tps55288-not-working

器件型号:TPS55288

您好!

我尝试使用 TPS55288通过两种不同的电源为我的系统(4V)供电:20V (太阳能电池板)或3.3V (电池)。  我从外部5V 为 VCC 供电、但在输出端只能看到0.6V。

我正在使用内部反馈、无输出电流限制(ISP、ISN 和 VOUT 全部连接在一起)、MODE = 75kΩ μ A。 我最初期望根据寄存器基准电压和 反馈选择的默认值获得5V 电压。

如果您能帮助我调试我的设计、我将不胜感激。 我有来自我的设计的文件、以防它们有用。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marlon、

    首先、请确保器件焊接良好。 您尝试了多少台设备? 您是否在不同的电路板上看到过类似的现象?

    2. I2C 通信是否正常? 您可以首先读取 I2C 寄存器并与数据表进行比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marlon、

    在这种情况下是否有任何反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    现在、我正在等待电路板返回。 我将其发送回生产、因为某些组件的组装有问题。

    我希望本周能收到他们、我一收到他们、就会检查您之前提到的内容。

    我有原理图和制造文件、以防它们有用。 我可以与您分享。

    此致、

    Marlon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marlon、

    好的。 如果有任何更新、请告诉我。