This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3532:不匹配的灯串长度:使用单独的电压稳压器与 LM3532#39;s 输出电压?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981917/lm3532-mismatched-string-lengths-use-a-separate-voltage-regulator-fed-with-lm3532-s-vout

器件型号:LM3532

在串长度变化很大的情况下、例如5与3 (6V 的差异)、数据表的第7.3.3节建议对较短的串使用单独的电源。 是否可以使用 LM3532的 Vout 为稳压器的 Vin 馈电?

regulator config

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最好让电压源与 LM3532共享相同的 VIN。  

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我原因吗?  这是否是振荡问题?

    额外的稳压器只提供较短的灯串。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与两级直流/直流转换器相比、这将提高效率。

    Robin