This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:电源轨/使能应用订单- AvIN/PVIN/VDD5/ENB

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981931/tps546d24a-power-rail-enable-application-order---avin-pvin-vdd5-enb

器件型号:TPS546D24A

从数据表中可以看到以下句子、

这意味着可以按任何顺序应用三个电源轨和使能端、而不会产生问题。

电源相关建议未列出任何订单要求。

是否应该避免任何上电情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bradley、

    我们将查看此内容,下周将向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    PVIN、AVIN 和 VDD5可按任何顺序加电、唯一的限制是、如果 AVIN 在 VDD5之前加电、则为 VDD5提供的外部电源不应从 VDD5消耗电流。  当从外部5V 电源为 VDD5供电时、它们可能需要一个二极管、外部 MOSFET、该电源也为其他电路供电、以防止 VDD5在 AVIN 存在且未为 VDD5供电的外部电源出现时尝试驱动这些额外的外部电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    花了我一秒钟的时间才知道这个线程是由“Bradley Higgins”开始的,而我是“Bradley Higgin”,只是标记不正确。 祝大家好运!

    B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我对此表示歉意、我以为我标记了 Bradley Higgins、我必须点击了错误的名称。