This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A11:驱动 FPGA 时的输出电容

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981651/tps7a11-output-capacitance-when-driving-an-fpga

器件型号:TPS7A11

所有、

我的一位客户使用 TPS7A11为 FPGA 轨供电。 TPS7A11的最大输出电容为22uF;FPGA 输入端的最小电容为47uF + 4 100 nF、走线约为1cm。 此处推荐的内容。

 

谢谢、

此致、

Joe


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、  

    他们使用的电容器的最大降额是多少?

    您知道他们使用的电容器的器件型号或估计的 ESR 吗?

    他们使用的布线的估计阻抗是多少(除了您提供的长度外、还需要知道铜的宽度和重量)?

    对 FPGA 使用较小的电容值意味着什么?  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    我将通过单独的电子邮件向您发送详细信息、因为我有客户布局。

    谢谢、

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!  

    谢谢您、我将跟进并将此主题设置为关闭。  

    最棒的

    Juliette