将 EN 引脚拉至 VIN、VIN 不高于5V。 现在、50组中存在10个以上的 tlv743输出问题。 将 tlv743拉低以进行测量、EN 引脚和 GND 开路。 现在、我考虑在 en 中使用分压器、但数据表中没有 IEN 的值。 分压器适合多大的尺寸? CIN COUT 的值是否需要调整。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
将 EN 引脚拉至 VIN、VIN 不高于5V。 现在、50组中存在10个以上的 tlv743输出问题。 将 tlv743拉低以进行测量、EN 引脚和 GND 开路。 现在、我考虑在 en 中使用分压器、但数据表中没有 IEN 的值。 分压器适合多大的尺寸? CIN COUT 的值是否需要调整。
您好、张
IEN 大约为0.01uA、但在最坏的情况下、假设 IEN = 0.1uA。
您需要将电阻分压器设置为比该电流高大约10到100倍。
电容器会增加 RC 延迟、因此您希望具有的延迟取决于电容器的值。
为了使器件正常工作、请确保 VEN 值保持在 VIN 以上0.3V 以下-因为当没有 VIN 时、电容器将放电。
至于具有输出问题的器件、请验证在启动、负载瞬态(电感导致尖峰)和关断期间没有过压事件。
最棒的
Juliette