This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV743P:EN 引脚烧坏

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977174/tlv743p-en-pin-burned

器件型号:TLV743P

将 EN 引脚拉至 VIN、VIN 不高于5V。 现在、50组中存在10个以上的 tlv743输出问题。 将 tlv743拉低以进行测量、EN 引脚和 GND 开路。 现在、我考虑在 en 中使用分压器、但数据表中没有 IEN 的值。 分压器适合多大的尺寸? CIN COUT 的值是否需要调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张  


    IEN 大约为0.01uA、但在最坏的情况下、假设 IEN = 0.1uA。
    您需要将电阻分压器设置为比该电流高大约10到100倍。

    电容器会增加 RC 延迟、因此您希望具有的延迟取决于电容器的值。

    为了使器件正常工作、请确保 VEN 值保持在 VIN 以上0.3V 以下-因为当没有 VIN 时、电容器将放电。


    至于具有输出问题的器件、请验证在启动、负载瞬态(电感导致尖峰)和关断期间没有过压事件。   

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juliette&Zhang

    我是客户、TLV74333的问题是 ENpin 短接 GNDpin(几乎为)Ω、 EN 和 GND 端子之间的电阻值大约 为0.3Ω Ω 400Ω。Ω

    您能不能帮助我猜是什么导致了这个问题。

     

    谢谢

     

    济州岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zju、  

    您是否会碰巧获得事件的任何范围截图?

    EN 是否在 VIN 变为高电平之前变为高电平? 您测试的 PCB 布局是什么?

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette&Zhang:

    示例如下:(1个导通、2个关断)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zju、  

    如果您启用紫色、则启用在 VIN 不是问题之前变为高电平。  

    在此期间、输出关闭还是输出振荡?

    最棒的  

    Juliette