This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:随机加电失败(始终在首次加电时工作)

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, TPS22965

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969413/tps6594-q1-fail-to-power-up-always-work-in-1st-power-up-randomly

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VMTPS22965

大家好、

我的客户使用 TPS659411和 TPS659413为 TDA4VM 供电、但他们无法随机为器件(降压和 LDO1-4)加电。

请问可能的原因是什么? 以及如何进行调试?

请在中找到测试波形和寄存器读数、谢谢。

东宝

e2e.ti.com/.../TPS65941debug-progress.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    东宝

    我已将此问题分配给该器件的专家。 您可能会在今天美国时间结束前收到回复、但如果在1月11日星期一之前没有回复、请耐心等待。

    我看到您在 Excel 工作表中粘贴了许多图像。 如果您有办法捕获多个示波器通道并使用"Insert/Edit Media"按钮进行发帖、那么您最好显示1个"Normal"案例和1个"fail"案例、以便我们的团队更快地进行审查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经注意到、在 LDO3上、放电大约需要2秒。  您是否正在尝试在稳压器放电至150mV 之前为器件加电?

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    是的、我已经尝试过;它看起来并不是很相关;同时、我已经测试了 TDA4 EVM 板的 LDO3的放电时间、这与我们板的放电时间几乎相同。请参阅随附的 EVM 板波形图;

    另一个区别是、与 EVM 板相比、电路板上 LDOVINT 的电源将会下降、 我想 TPS65941会出现某种相应的故障; 您是否有 TPS65941的 FTA 来帮助我们找出与这些现象相对应的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您是否有方法读取寄存器0、1和2处的器件 ID?  您能提供这些信息吗?

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      尊敬的 Chris:

    是的、请检查 primattoir (TPS65941调试progress .xlsx)、您将找到 TPS65941寄存器读数的一章;我们使用普通板的 I2C 连接到异常板以进行寄存器读数

    我们可以在 I2C 总线下找到寄存器地址(0x48\0x49\0x4a\0x4b)、故障电源 IC 内部寄存器地址读取全部为"00"。

    THS

    周杰伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    Bill 提供了 TPS65941寄存器的附件、您对此问题是否有任何建议?

    请您回复、谢谢!

    Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、Jiawei、

      您能否确认 PMIC 正在确认地址并返回"0"、或者 I2C 是否只是未连接到 PMIC?   

      在通过的情况下、在0x5A、0x5B 和0x5E 处发现中断表示 BUCK5上存在短路。  还有与 GPIO 7、8和10相关的中断;但我会先解决 BUCK5上的短路问题。  

      此外、是否可以看到从 I2C 地址0x4C 开始的次级 PMIC、以查看该器件上是否存在任何问题?

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Chris:

     当然、我已经多次确认了这个结果;我可以看到所有 PMIC 的地址、也可以找到返回正确寄存器的其他器件;

    我所好奇的是、即使在异常情况下、LDOINT/LDORTC 也可以完成正常上电;但是、在上电完成后、我没有看到 GPIO3和 GPIO4、5、6的任何输出;

    面对当前的情况、我想这是一个初始化失败;  

    在上电过程中、初始化是否由于浪涌电流而失败?因为我没有获得有关电源电压的有用信息;

    但它的故障存在于电源切换过程中,可能是计时或过流有问题?

    此外、,PMIC 还有一些我们不知道的隐藏时序要求?

    THS  

    周杰伦

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bill、

     我们仍在研究此问题、并向您提出以下问题:

    1. 您对"始终在首次上电时工作"的定义是什么?  
    2. 在设置加电期间、您是否有 VSYS 和 VCCA 示波器捕获?  
    3. 如果是、您是否看到任何可能导致 UV 或 OV 的深度压降?
    4. 正确上电时;您是否看到寄存器值读出为全 为"0"?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil:  

    1、您对"始终在首次上电时工作"的定义是什么?

    ->“总是在第一次上电时工作”的定义意味着它在第一个电源之后工作正常;换言之,它可以在冷启动条件下正常启动;

    2、加电设置期间是否有 VSYS 和 VCCA 示波器捕获?  

    ->如下图所示:VSYS/EN 和 VCCA 更新。

    3、如果是、您是否看到任何可能导致 UV 或 OV 的深度压降?

    ->否,我没有看到任何下降;  

    、上电时为4 μ A;您是否看到寄存器值读出为全 为"0"?  

    ->正确加电后 ,寄存器值正常;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bill、

     "残余电压检查"似乎是问题的原因。  

     您能否帮助测量2次成功上电之间的最短时间? 或者、换言之、测量  使其足够冷以便正确加电的最短时间?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、Phil

    您能回答这些问题吗? 谢谢!

    1.建议将 TPS659411检查清单中的四相 BUCK2 FB 连接到 VDD_CORE_0V8_N 的远程端;
    此参考设计已接地。 是否更新了新版本? 它是用于监控外部电压还是实时反馈?
    如果是反馈、则四相降压2应作为从器件接地;
    2.检查清单上建议所有 BUCK 使用0.47UH/6A、除了内核的0.8V 电源轨;我们的其余电源轨远小于6A;
    是否可以根据实际需求优化此器件?
    3.清单上的问题与我们现在遇到的问题无关。 TPS65941上是否有可供参考的 FTA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bill、

     以下是我的答案:

    1. "VDD_CORE_0V8_N"应与 负载侧的 GND 连接;其概念与 针对 FB_VDD_CPU_AVS_N 的 TPS659413相同:建议将 FB 引脚放置在负载侧、以减少 IR 压降对 PCB 布线的影响。
    2. 电感器饱和电流应该大约为直流负载电流的2倍;对于 3.4A 直流负载、不能使用饱和电流为3.4A 的电感器。  
    3. 您现在遇到的问题应由"残余电压检查"引起。  您能否帮助测量2次成功上电之间的最短时间? 或者、换言之、测量  使其足够冷以便正确加电的最短时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil:

    您可以看到,在成功启动后,PMIC vlotage 始终第二次失败。我认为当前问题与冷启动没有关系;

    我想 PMIC 中必须存在某种功能安全 ERR;

    您可以看到图片为"吹气":  

    LDOVINT 在启动后具有下降电压、 我想知道这些错误是否与 LDOVINT 有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bill、

      非常感谢您的观看! 我也很奇怪。 我将询问我们的设计团队、并在我从他们那里获得答案后立即回答您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bill、

      请尝试以下操作吗?

    1. 将 VCCA 上升至3.3V。 您的捕捉显示、当前 VCCA 略高于3V;正确加电是微不足道的。
    2. 在 VCCA 上添加更多电容器以消除这些100mV 纹波。
    3. 如果可能、请与我们分享 PCB 布局。 看起来 VCCA 布线具有过多的 IR 压降。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil:

    您可能误解了图片中的内容;

    1、您看到 VCCA 的电压为3V、您将使用残余电压作为起点;
    VCCA 的电压实际上为3.3V;

    2、我将示波器的 VCCA 通道设置为交流齿轮,我们可以更清楚地看到图片;VCCA 纹波为46.35mV;

    3、您可以看到附件:

    e2e.ti.com/.../PMIC-Layout.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil:

    您还可以帮助再次查看原理图;THS;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bill、

     VCCA 平面看起来不错。 请移除 SPMI 总线上的上拉电阻器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil:

    我移除了 SPMI 总线上的电阻、没有改进。   

    THS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bill、

      上电失败时、请从主 PMIC (器件 I2C 地址0x48)和辅助 PMIC (器件 I2C 地址0x4C)读取所有中断寄存器(其地址为0x5A 至0x6C)值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bill、

      PMIC 设计 人员建议客户在 VSYS 关闭时对其进行完全放电(使 Vsys=0V、然后 VCCA 也变为0V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bill、

     客户是否尝试过设计师的建议? 或者、问题是否仍然存在?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil:

    我刚刚有了中国新年,我以前读过这些寄存器,都是“00”,我已经尝试过上述程序,没有发现任何重大改进。

    但我发现、通过改变一个不相关 IC (Serdes)的使能、我可以解决这个问题;对于这个调试、我发现它很奇怪。

    THS;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bill、

     很高兴听到 可以通过改变不相关的使能来解决这个问题。 我是否可以有您的善意来告诉我更多关于"改变不相关的支持"的信息? 比如为 串行器/解串器供电的 PMIC 电源轨?  串行器/解串器和 PMIC 之间是否存在其他连接?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil:

    从我的角度来看、串行器/解串器和 PMIC 之间没有连接;PMIC 不提供串行器/解串器;

    唯一的线索可能仅限于此,VSYS_3V3---(Tps22965)--- >EVE_3V3 ---- (珠)--- >IOVDD ---- (rC)---- >串行器/解串器(PWDNB);

    Serdes (EVE_3V3)的上电时间比 PMIC 晚、 我更改 SerDes (PWDNB)的启用 或切断 、然后 PMIC 将正常工作;

    那么、这就是我对它的好奇。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bill、

     非常感谢大家分享您的智慧! 我从您的经验中学到了一课。

     如果您认为问题已解决、请关闭该主题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phils、

    谢谢, 尽管问题似乎已经解决,但根本原因尚未找到;

    您能否根据我提供的信息进行进一步猜测? 这 似乎完全不合逻辑。

    谢谢!

    Bill  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bill、

     当然、我们将 根据您提供的信息进行进一步分析、但由于汽车繁荣市场的需求、我们都过载、因此可能需要一些时间。 我会在我们得到一些结果时向您更新任何结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil:

    非常感谢您的技术支持、并期待问题的进一步解决;

    谢谢!

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bill、

      由于我们无法在24个工作小时内无响应地打开 TT、并且我们需要更多时间来调查问题、您是否会暂时关闭 TT 或不回复 TT、并给我们一周时间来提供结果?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bill、

     我们发现、 通过在每个上电周期前完全放电 VSYS、可以解决一些奇怪的行为。  您可以在客户电路板上尝试一下吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Phil:

    VSYS 无法完全放电的情况可能会受到影响、因此在前面的分析中、我添加了放电阻进行测试、但似乎不会受到影响;

    我认为最好的方法是将电路板发送给您进行详细分析。 尽管原理图看起来不是一个大问题、但规格中可能未反映一些潜在的无效注意事项、这会导致我现在面临的问题。

    谢谢;

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bill、

     我们正在努力解决许多应用的问题。 只要我们找到了您在此处报告的问题的根本原因和解决方案、我就会告诉您。