This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54426:VO 和 VFB 连接和 SENSE 点

Guru**** 2811595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981247/tps54426-vo-and-vfb-connection-and-sense-point

器件型号:TPS54426

大家好、

一个简短的问题、您能告诉我 Vo 和 VFB 的连接和正确的感应点。
根据数据表、它请求为两个引脚提供开尔文连接、我认为 应感应尽可能靠近负载的 VFB。  ①我认为 μ&A 是最好的布局、是这样吗?

我很困惑、因为数据表中有许多不同的图。 因此、请澄清哪一项是正确的理解。

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、

    是的,1&A 会更好。 您还可以参阅数据表中的建议布局。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang San、

    感谢您对此做出及时响应。

    好的、我理解①是推荐的、但看起来建议的布局显示了①-b.. 这是我提出这个问题的背景。



    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、

    了解。 VOUT 点和 FB 迹线应靠近要调节的节点。  

    在您的图片中、我假设稳压节点远离降压输出、因此我建议使用1和 a

    在 EVM 中、实际上降压输出和稳压节点已关闭、我认为应该可以。 但是、为了更加准确、应该将其描述为1和 a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang San、

    感谢您对此做出及时响应。 这是有道理的、我知道  它不是为了在电感器附近进行感应。

    此致、

    Takashi Onawa