This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40303:BP VDD 5V

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40303, TPS40304, TPS40305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981276/tps40303-bp-vdd-5v

器件型号:TPS40303
主题中讨论的其他器件: TPS40304TPS40305

客户能否将 TPS40303 BP 连接到 VDD=5V?  异常请求的原因是、我们正在尝试在现有应用中更换竞争对手的器件。

此致、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    是的、BP 可以连接到 VDD、但具有以下限制

    1) 1)不应将 BP 强制设置为高于 VDD 0.3V 以上、以避免将寄生二极管通过 VDD 正向偏置到 BP LDO

    2) 2)不应强制 BP 高于其绝对最大电压7V

    一般而言、我建议在功率级输入和 BP 稳压器之间包含一个10微秒或更大的滤波器、该滤波器为 TPS40303控制器的模拟电路供电、并可能受到功率级输入上交流纹波的负面影响。  为了最大程度地提高栅极驱动电压、我建议使用1 Ω 电阻器和10uF 旁路电容器。

    如果这些在现有应用中不存在、则不是迫切需要的、但 BP 上的大交流纹波可能会影响性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件的原理图显示了放置在电源正常输出端的10-100K 电阻器。 如果我们不打算使用 PGOOD 引脚,是否仍然建议连接此外部电阻器,或者如果没有它,我们是否可以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Peter 将在下周向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    在现有的工程师对工程师线程内提出不相关的新问题、使得搜索问题和现有答案变得极其困难。  将来、请提交一个包含新问题的新 E2E 主题、而不是回复现有主题。

    话虽如此、

    TPS40303、TPS40304和 TPS40305器件上的 PGOOD 是开漏下拉输出、PGOOD 电压不用于任何内部功能。  如果未使用、PGOOD 可安全地短接至 GND 或保持悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Peter 的支持!

    此致、
    标记