This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33606:软启动时间更改选项

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981528/lmzm33606-soft-start-time-change-options

器件型号:LMZM33606

您好!

根据数据表、

如果 SS/TRK 引脚悬空、LMZM33606将在固定的5ms 内部软启动斜坡之后启动。 当存在大量输出电容器、输出电压较高或启动期间输出负载较重时、使用 CSS 来延长软启动时间。

查询是、

将输出电容值视为最小值至中等值、100uF 至250uF。

我能否使用公式(CSS=ISSC×TSS)降低斜升速率(如0.1ms 或1ms)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以使用 数据表中的公式6根据所选外部电容器计算新的软启动时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确认我是否可以将软启动时间从5ms (默认值)减少到1ms 和0.1ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉错过了此主题。  

    我认为您不能拥有更短的软启动时间、因为数据表中的等式6建议通过在 SS/TRK 和 AGND 之间添加外部电容器来延长软启动时间。  

    此致、

    Jimmy