This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ13608:原理图设计审查

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ13608

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981813/lmz13608-schematic-design-review

器件型号:LMZ13608

大家好、

我们的客户希望使用4个器件申请其应用的原理图设计审查。 LMZ13608的说明。 请参阅下面的原理图。

e2e.ti.com/.../LMZ13608TZ_5F00_NOPB-_80ACA0D1_-_8CD65CB8_-_2800_1_2900_-_2800_1_2900_.pdf

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    客户希望确认在70C 时、该器件是否能够提供5V/4A、纹波电压峰峰值为16.33mv。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我收到了原理图、今天我将通过 EOD 提供反馈。  

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    对于所有 CH1-CH4、5V 输出电压轨原理图看起来都是相同的。  

    因此、以下建议适用于 pdf 中的所有电路。

    • 原理图显示电容器均已极化、因此我建议在输入和输出端添加一些陶瓷电容器  
    • 根据瞬态电压要求、使用数据表中的公式9计算必要的输出电容。
      • 假设5V 的5%| 6A 阶跃| 350kHz |有效输出 ESR 为3m Ω、则输出电容应约为370uF。  
    • 建议在输出端至少使用一个陶瓷电容器、以实现低输出纹波。 我建议遵循数据表中的建议值(47uF X5R MLCC + 470uF 钽聚合物电容器)。 确保两个电容器的额定电压至少为16V。   
    • 建议在输入端使用一个陶瓷电容器。 数据表建议 VIN 上的 MLCC 为30uF。 该电容器的额定电压应至少为25V。  
    • 看起来电路使用的是跟踪功能。 哪个电路是启动器电路、哪个是响应器电路? 请注意、为了在跟踪模式下正常运行、响应器电路电源轨的软启动时间必须短于启动器电源轨。 目前、所有电路都使用相同的 RTKt 和 RTKb 进行设置。 有关更多详细信息、请参阅第8.2.2.5节。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    非常感谢您的反馈。

    此致、

    Danilo