This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD74120:为更高的电流生成1.1V 的 CVDD

Guru**** 2811165 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678, UCD74120, UCD9244-EP, UCD9244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980441/ucd74120-generating-cvdd-of-1-1v-for-higher-currents

器件型号:UCD74120
主题中讨论的其他器件:TCI6636K2HTMS320C6678UCD9244-EPUCD9244

您好!

我使用 的是 TMS320C6678 处理器。 可变内核电压 CVDD 消耗约15A。  由于 UCD7242 有10A 限制、我们使用 了 UCD74120 、如 K2H-K2E 的 EVM (K2H_K2EVM-HK_SCH_A104_Rev4_0.pdf)中所示

我们在讨论该论坛后选择了该电路图。 但是、我们发现器件 TCI6636k2H 的初始 CVDD 为1V、 而 TMS320C6678 的初始电压为1.1V。 我们可以在上图中更改什么电路参数以获得1.1V 电压?

 

此致、

Binayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Binayak、您好!

    您能否提供包括控制器、TCI6636k2H 和 TMS320C6678在内的整个原理图? 输出电压由控制器控制、而不是由 UCD74120控制。 因此、我想了解电压是如何反馈到控制器的以及它是如何连接到 TCI6636k2H 和 TPMS320C6678的。 谢谢。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weidong、

    我将分享原理图部分。 我有两个 TMS320C6678 DSP、其 CVDD 由两个 UCD74120供电。 两个 UCD74120均连接到 UCD9244-EP 控制器。 我在随附的原理图中展示了其中一个此类集的完整连接。


    谢谢、

    Binayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Binayak、您好!

    感谢您提供原理图。 它看起来是一个双输出电源。 一个输出为 D0_CVDD_1V0、另一个输出为 D1_CVDD_1V0。 这两个器件均由 VID 控制、如下所示。 如果您需要相同的输出、您能否检查 VID 输入是否相同? 从原理图中、我无法分辨 VID 位。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weidong、

    VID 输入将相同(由软件团队编程)。

    我的疑问是:

    原理图和相关的.xml 文件用于1V。 1.1V 时需要它。

    我是否需要更改电路元件(电阻器、电感器或电容器值)以获得1.1V 电压? 数据表未提供有关 Vout 设置方式的任何公式。

    谢谢、

    Binayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weidong、

    我认为在上传 pdf 文件时存在一些问题。 我将重新上传原理图。

    此致、

    Binayak

    e2e.ti.com/.../5277.schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Binayak、您好!

    我明白了。 在这种情况下、您可以在配置文件中将 VID_VOUT_LOW 和 VID_VOUT_HIGH 增加0.1V、然后使用相同的 VID 代码、Vout 将增加0.1V。

    另一种方法是保持配置文件不变、同时使用 R929/R930和 R927/R928作为反馈分压器。 例如、您可以使用 R929=R927=100欧姆、R930=R928=1k 以获得1.1V 输出(假设现有的输出电压为1.0V)。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Binayak、您好!

    只需在此处插入 VID 配置图片。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weidong、

    感谢您的指导。  

    以下是我对 UCD74120的一些疑问:

    (1)如何为 UCD74120定义输出电压? 其数据表中没有任何公式。 那么、这是否意味着 UCD9244实际上将提供 Vout 值? 在这种情况下、如何  计算 EVM 原理图(K2H_K2EVM-HK_SCH_A104_Rev4_0.pdf)中的电路值? 在 SLUU490中、我们看到 Fusion Digital Power Designer 使用"Edit Full Power Stage Schematic。。"创建原理图值。 但是、我无法找到调节方程。 在哪里可以找到它们?  

    (2)在设计指南 SLUU490中、术语 R929、R390和 C1632用于电压感测。  您建议更改其值以更改输出电压。 我可以在哪些文献中找到它们与 Vout 的关系?

    (3)在哪些文献中可以找到 VID_VOUT_LOW 和 VID_VOUT_HIGH 与 VOUT 的关系? 我正在搜索一个文档(与 PMBus 相关)、该文档提供了某种形式的 VOUT 公式。

     

    再次感谢您的帮助。

     

    此致、

    Binayak

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weidong、

    除了我的最后一封邮件之外、根据您分享的 Fusion Designer 图片、

    (4)如何在选择4位 VID 与6位 VID 之间做出决定?

    (5)对于1.1V 启动要求、必须将 VID 代码初始化设置为1.1V、对吧? 那么 VID 代码是什么?

     

    此致、

    Binayak

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Binayak、您好!

    请查看以下我对您问题的回答:

    (1):UCD74120是功率级。 输出电压由 UCD9244控制。 请在 UCD9244数据表(第14页)中找到有关如何设置输出电压的以下公式、其中 Vref_cmd 是输出电压的基准电压。  

    (2): 许多具有固定基准电压的器件使用电阻分压器来设置输出电压。 请参阅以下数据表中的公式。

     

    (3)请参阅(1)

    (4)它将取决于分辨率要求。 6位 VID 将提供比4位 VID 更好的分辨率、当然还需要2位。  

    (5)另请参阅(1)、它将取决于 VID_VOUT_High 和 VID_VOUT_Low 的选择以及 VID 位数。 在我上面发布的示例中、VID_VOUT_Low 为0.8V、VID_VOUT_High 为1.1V、具有4位 VID。 在这种情况下、VID 代码10 (1010 b)是1.0V 的代码。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weidong、

    感谢您提供这些信息。

     

    我们将介绍我们的设计/编程。 如果我们遇到任何困难、我们会回来。

     

    谢谢、

    Binayak

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Binayak、您好!

    感谢您的更新。 如果您有任何问题、请告知我们。  

    此致、

    Weidong