This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62745:关于放电功能。

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62745, TPS62125, TPS62170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974980/tps62745-about-discharge-function

器件型号:TPS62745
主题中讨论的其他器件: TPS62125TPS62170

大家好、

UVLO 后放电功能何时起作用?

当放电功能被激活时、输出电压急剧下降。 是否有办法解决这个问题?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    一旦 Vin 降至2.9V (典型值) UVLO 阈值以下、TPS62745的输出放电(25欧姆-典型值)便会立即激活。

    降低放电速率的最直接方法是使用更大的输出电容器。

    此外、我们还提供其他稳压器(TPS62125、TPS62170和 TPS6215xA-Q1)、这些稳压器可使用 PG 引脚通过外部上拉电阻器对输出电压进行放电、该电阻器的大小可调整以调节放电率。

    此致、

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢你的答复。

    是否有最大输出容量?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    我认为允许的最大电容器取决于输出电压和负载条件。 一旦在软启动完成后可以构建 Vout、它应该是可以的。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo

    数据表指定了最大建议有效输出电容为22uF、但您应该能够使用稍大的 Cout 值(可能高于100uF)。  但是、需要进行基准测试和/或仿真、以确保稳定性和负载瞬态行为保持在可接受的限制范围内。

    虽然不特定于 TPS62745器 件、但 SLVA463和 SLVA519应用手册提供了更多信息、说明了如何为我们的一些其他 DCS 稳压器器件调整输出滤波器的尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我想谈谈我的客户原理图。
    我将通过私人邮件发送一条消息。

    此致。
    Kengo。