This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:LM5175PWP VOUT 低电平

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974577/lm5175-lm5175pwp-vout-low

器件型号:LM5175

大家好、

我想在下面获取您关于我们与 LM5175的客户咨询的意见。

设计输入12V - 28V、输出14.6v 10A

实际输入电压为12V;输出电压为4.0V。 引脚23 VCC 具有6.8V 电压、VCC 具有150Hz 低脉冲信号。 芯片是否具有启动保护功能? 输出电压无法达到设计值的原因是什么?

e2e.ti.com/.../lm5175_5F00_2.pdf

此致

HU

如果您对客户有任何疑问、请告诉我。