This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:Webench 仿真工具错误

Guru**** 2811285 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981732/lm3481-webench-simulation-tool-error

器件型号:LM3481

在使用以下条件进行仿真时、Webench 电动工具中存在错误:

使用 LM3481控制器 IC     的 SEPIC 转换器输入电压:6.6-40V、输出电压:18V、Iout_max:1A、频率:340kHz、最高温度:105摄氏度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gitika 您好!

    可用 MOSFET 的数量在 Webench 中受到限制、因此请检查较低的环境温度、添加您想要使用的晶体管(最好是具有150°C 额定结温的晶体管)、然后重试。