This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:Fusion Digital Power Studio 中的补偿器设计

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973895/ucd3138a-compensator-design-in-fusion-digital-power-studio

器件型号:UCD3138A
主题中讨论的其他器件:UCD3138

在 LLC 半桥中设置补偿器的系数时、请使用实数零模型、 让我 知道以下内容:

1.阿尔法的定义和与 FP 的关系。

2. 如何确定 FP 的设置范围,特别是最小值?

3.波特图窗口中所示功率级的传递函数和直流增益。

感谢您的合作。

此致、

Masahiko Hirokawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    昨天我无法打开 E2E 网站、因为我的互联网有问题。 关于您的问题、答案不是直接的。 我必须检查为 GUI 编写传输函数的专家。

    实际上、您可以从网站上获取应用手册" UCD3138控制理论"。

    谢谢、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Masahiko、

    您是否找到  UCD3138 控制理论应用手册? 如果没有、我可以将其转发给您。 您可以通过电子邮件将您的电子邮件 地址发送至 s-xu@ti.com。

    谢谢、
    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sean、

    我 可以获得 UCD3138控制理论、并了解 FP 的设置范围。

    尽管  在 编辑 参数后关闭 GUI 时、无法再次打开 GUI、并显示以下消息。

    Fusion Digital Power Tool 致命错误

    加载或运行应用程序库时出错:呼び出しのターゲットが例外をスローしました。

    请告诉我反措施。

    感谢您的合作。

    此致、

    Masahiko Hirokawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masahiko、

    您能否提供充分发挥重现此错误的能力的步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amiel、

    步骤如下:

    1.卸载 Fusion Digital Power Studio

    2.再次安装到 C:/Program files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digial Power Studio

    3.打开示例项目->UCD31xx 隔离式电源控制器->UCD31xx LLC 半桥

    4.选择设计模式并编辑阶段参数和系数

    5. File->退出而不保存

    感谢你的建议。

    此致、

    Masahiko Hirokawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masahiko、

    1.重现错误时遇到问题。  当您选择处于离线模式的示例项目时、正确吗?  您遇到的错误是、当您尝试运行在线模式还是离线模式时?

    2. 您能否向我发送压缩数据文件夹,该文件夹位于: C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Fusion Digital Power Studio\data?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amiel、

    1.在 脱机模式下运行时出现错误 ccurres。

    2.请告诉我  发送压缩数据的地址。

    感谢您的支持。

    Masahiko Hirokawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masahiko、

    单击"答复"时、有一个附件按钮。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2502.data.zip

    您好、Amiel、

    我已插入上述数据文件。

    感谢您的合作。

    Masahiko Hirokawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mashiko、

    您能否以"管理员"身份运行应用程序、并告诉我您是否有问题。  当我使用您的数据文件夹和管理模式时、我没有遇到问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amiel、

    当我以管理员身份脱机运行 Fusion Design 时、会出现相同的错误消息。

    感谢您的合作。

    最棒的酒店

    Masahiko Hirokawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masahiko、

    1.您能否在管理模式下执行全新安装、然后在管理模式下启动应用程序、打开 LLC 示例项目(如您之前所做的那样)、然后在管理模式下关闭并重新打开。  错误是否再次发生?

    2. 如果错误仍然存在、请再次向我发送数据文件夹。  

    3.请确认您使用的 GUI 版本。  您还在使用什么操作系统?

    4.如果在退出之前保存项目,您是否能够打开 GUI 并加载该项目文件,或者是否遇到相同的问题?

    感谢你能抽出时间。

    如果仍有问题、如果删除数据文件夹中的*。xml 文件、则应重新打开。  我也会进一步研究这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amiel、

    e2e.ti.com/.../data2_2D00_15_2D00_21.zipe2e.ti.com/.../400V48V21A2_2D00_15_2D00_21DC_2D00_DC-LLC-_4000_-Address-89d-Project.xml

    结果如下:

    重新 安装、启动、打开 LLC 示例项目、关闭 而 不退出、并在管理模式下重新打开时、不会发生错误。

    3. 应用程序版本为3.0.51,操作系统为 Windows Pro 版本1909。

    4. 在退出之前将项目保存到本地目录中时,我无法重新打开应用程序。

    随附 的是 xml 文件和数据文件夹。

    感谢您的支持。

    Masahiko Hirokawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amiel、

    1.删除 数据文件夹中的以下两个 xml 文件时,可以打开应用程序。

    prefs-dpgui.xml

    prefs-shared.xml

    2.通过编辑 LLC 示例项目并保存在同一数据文件夹中、我可以重新打开并访问创建的项目。

    感谢您的建议。

    此致、

    Masahiko Hirokawa