This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3532:最大电流说明:1A 880mA 90mA?

Guru**** 2510135 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973416/lm3532-max-current-clarification-1a-880ma-90ma

器件型号:LM3532

数据表首页显示了1A 的典型电流限制。

第8.2.2.4节规定最大电流限制为880mA。

但是、满量程电流寄存器只能设置为每个灯串高达29.8mA、总共90mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilvedson、

    当 VIN 介于2.7V 和5.5V 之间时、最小电流限制为880mA、而1A 是典型值。

    每个通道的电流受内部电流源能力的限制。  

    因此、数据表中的这些值没有错误。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果最小电流限制为880mA、为什么满量程亮度寄存器只允许每通道最大30mA?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilvedson、

    电流限制受内部 FET 限制、而通道电流受内部电流阱限制。  

    880mA 是电感器峰值电流。 30mA 只是输出电流。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、感谢您的耐心。 我显然不是这个问题的专家。

    在寻找 LED 驱动器的过程中、我将了解每个 LED 灯串中可驱动的电流大小。 其他 LED 驱动器数据表在首页中从未讨论过升压转换器电流限制。 它们  说明每个 LED 灯串的电流限制、这是选择驱动器时更有用的信息。 我是唯一一个说"1A 典型电流限制"可能会误导的人吗?

    无论如何、LM3532是我当前设计的首选。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilvedson、

    对于您的要求、您应该小心最大值 每个灯串的电流。

    如果输入电压和输出电压差异很大、则必须注意电感器(也称为 FET 电流限制)。 在不考虑转换器效率的情况下、IOUT=IINxVIN/VOUT、并且 IIN 必须低于上述电流限制。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Robin。 我将确保在我的设计中运行这些计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FSWTM:

    在数据表第36页和第37页的公式中、"FSW"代表什么?

    FET 开关频率?

    另一个问题:

    在我的应用中、我有一个"明亮"模式和"显示"模式。

    "明亮"模式: 每串10mA

    'DIm'模式:6mA (根据指数映射图)

    根据典型效率图、当处于"DIL"模式时、我似乎应该期望效率低于50%(无论每个灯串有多少个 LED)。

    鉴于我的应用大部分时间都处于"模拟"模式、您是否会建议使用不同的 LED 驱动器来处理不同的电流范围或建议使用 LM3532的不同方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑前一条消息:

    'DIm'模式为 0.6mA、而不是6mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leif、

    fsw 是开关频率。

    当输出电流超低时、无论 LED 驱动器是什么、效率都很低。  

    由于整个功率非常小、即使效率不好、功率耗散也可以。 此外、考虑到调光模式、器件有时不输出、这意味着没有功率耗散。 我认为 LM2532可以。

    BR、

    Robin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Robin。

    在调光方面、LM3532有时不输出什么意思?  您是否说输出使用 PWM 或 simliar 来管理调光?  我没有看到有关器件如何管理输出侧调光的详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leif、

    这是一个模拟输出器件。 因此没有关闭状态。 这是我的错。

    Robin