This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C598-Q1:向其他引脚输入 VCC+0.1V 电压

Guru**** 1770425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979644/tlc6c598-q1-input-vcc-0-1v-to-other-pins

器件型号:TLC6C598-Q1

大家好、团队、

客户想知道是否可以向其他信号通道引脚输入 VCC + 0.1V 电压。

谢谢、此致、
Masaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能否更清楚地描述您的问题、我不知道"其他信号通道引脚"的含义是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了降低待机电流、客户使用数字晶体管来阻止 LED 驱动器的功率。  
    因此、由于晶体管的压降、MCU 的输出信号之间存在"差异"。
    因此、他们需要检查电压电平的这种"差"是否正常。

    "其他信号通道引脚"包括:CLR、G、RCK、SRCK、Serin。
    这些引脚连接到 MCU。

    谢谢、此致、
    Masaru Oinaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、如果信号电压电平与 Vcc 电压电平不同、这是可以的。