This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:PWM 噪声解决方案

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981387/lp5569-pwm-noise-work-around

器件型号:LP5569

各位专家、您好!  

我对来自 LP5569的 PWM 开关噪声的计数计量有疑问。
在之前关于 E2E 的讨论中、建议在 Outx (LEDx)和 GND 之间添加电容。

但是、LP5569是灌电流器件、我们的用例是 LED 的所有电源均来自内部升压转换器。
然后、我认为我们应该在 Vout 和 GND 之间添加电容。

这是我的理解是否正确?


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家您好!

    很抱歉立即发送。
    在首次发布后、我实现了在 OUT (VOUT 或 LEDx)之间连接电容的一些选项、如下所示。


    从噪声的角度来看、哪种模式最好?

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    很抱歉我迟到了重播。

    建议在 VOUT 和 PGND 引脚之间连接一个1uF 电容、以降低 Vout 的噪声。 LED 的电压来自内部电荷泵。 和图形(2)如您所示、最好降低 LED 线路长迹线的噪声。 电容器的值由您的实际电路确定。

    此致

    徐美奈