This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3943:了解 LED VIH

Guru**** 2506355 points
Other Parts Discussed in Thread: LP3943

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981797/lp3943-understanding-led-vih

器件型号:LP3943

您好!

我想使用 I2C 驱动器来驱动 RGB 和白光 LED。 我已经阅读了 LP3943的数据表、并且不理解 LED VIH MIN = 2V 的含义。 这意味着 LED 端口上的电压必须始终大于2V?

我的想法是以3.3V 的电压为 LED 供电、最大 LED 正向电压为3V。 它可以与驱动器配合使用、还是 LED 压降太大?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ferran、

    当引脚用作 IO 扩展器时、将考虑 LED 引脚的 VIL 和 VIH。 当用作 LED 驱动器引脚时、需要注意的电压范围为0至6V。  

    因此、它将与驱动器正常配合工作、为 LED 提供3.3V 电压、最大 LED 正向电压为3V。

    最恰当的考虑

    徐美奈