This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:使用 EVM 的六相操作

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973561/lm5170evm-bidir-six-phase-operation-using-evm

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件:LM5170

大家好、

我想知道如何配置 EVM 的六相操作。 我认为、如果从2个 EVM 上移除了电压控制环路、3个 EVM 能够以6相运行。 您能建议适当的配置吗?

此致、
Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    感谢您的回复。 负责人今天不在办公室、但明天她将回答您的问题。  

    很抱歉给您带来不便、  

    Elisabetta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    感谢您的参与。  该 EVM 的设计方便了使用带状电缆构建最多四相系统。  它仍然可以通过三个 EVM 支持6个阶段、但您需要执行以下操作。

    • 将一个 EVM 设置为控制板、并按照下图所示的跳线设置进行操作。  
    • 将其他两个 EVM 设置为跟随器。  请参阅相同的跳线设置、但要执行以下跳线连接:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、e2e 编辑器在我键入时会以某种方式中断。  点击此处继续。

    • 将一个 EVM 设置为控制板、并按照下图所示的跳线设置进行操作。  此图用于升压模式操作。 更改 J28 DIR 跳线位置可将运行设置为降压模式。  
    • 将其他两个 EVM 设置为跟随器。  请参阅相同的跳线设置、但移除以下跳线连接以使它们成为跟随器:
      • J1、J4、J28、J34、J35、 J36、J37
    • 使用一对双绞线在三个 EVM 之间连接以下跳线。  请注意、60引脚连接器有30对、传导30个信号、每个对的接地引脚位于引脚的内排、该内排朝向 EVM 的中心。  三个 EVM 之间需要连接以下一对引脚:  
      • J17-9;J17-10  适用于 DIR
      • J17-11;J17-12 适用于 ISETA
      • J17-23;J17-24 适用于3.3V 电压
      • J17-25、J17-26 用于5V
      • J17-43、J17-44 适用于10V
    • 使用粗线连接48V 和12V 输入端口、使它们成为六相系统。  您可以垂直堆叠三个 EVM、以便于连接。
    • 为每个 EVM 提供三个交错时钟信号、以实现六相交错操作。  使用 J17-15和16作为每个 EVM 的时钟输入。
    • 如果您没有交错时钟、出于测试目的、请遵循数据表中的菊花链连接以实现六相和120deg 交错操作、从而将控制板的 J17-18 (SYNCOUT)连接路由到第一个跟随器板的 J17-16-17 (SYNCIN)、 然后从第一个跟随者板执行相同的操作、到第二个跟随者板执行相同的操作。   同时将 J5 (OPT)跳线移动到所有三个板上接头的另一侧。   
    • 请记住、务必使用双绞线进行跳线互连。  

    e2e.ti.com/.../8623.LM5170EVM-Jumper-Setting-for-Boost.pdf

    希望这对您有所帮助。

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您的详细解释。 我只想确认两点。

    在您的解释中、应移除从器件的 J1。 此配置是否可以在主器件/从器件的 J22上安装跳线并连接 J18-17 (主器件)-> J17-5 (从器件-1)和 J18-17 (从器件-1)-> J17-5 (从器件-2)、以便启用主器件使能两个从器件?

    在您共享的 pdf 文件中、有一个盒子"在 PCB 底部 D3旁边的两个外露焊盘上焊接一个铜带"。 它是否如下所示、以便断路器无法正常工作?

    谢谢、
    Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    请勿使用 J22。  它基本上是 LM5170的 UVLO。  

    很抱歉、我忘记了提及您还需要将所有三个 EVM 中的 J17-5连接在一起。  这包括 UVLO、现在通过在控制板上安装 R4来启用 UVLO。  

    请勿使用 J18。  根据数据表图41、只需使用 J17的 SYNCIN 和 SYNCOUT 引脚以菊花链形式互连即可。   

    您就在两个焊盘上的导线上。  最好使用铜带。

    祝你好运、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    我是否可以假设问题已解决、以便我可以关闭此主题?  欢迎您通过添加新帖子重新打开它。

    谢谢、

    Youhao