This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43061:TPS43061在唤醒时消耗大电流

Guru**** 2610055 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971863/tps43061-tps43061-consumes-large-current-on-wakeup

器件型号:TPS43061

在最新的一批中、我们注意到一些 TPS43061唤醒器件会消耗来自 VIN 引脚的大电流、并且无法正常工作。 故障是间歇性的(多次尝试后发生)、即使发生了故障、器件也会在几秒钟后唤醒。 出现故障时、我们会看到以下症状:
输入电压引脚的电流消耗较大(>100mA)
2. EN 引脚保持低电平(内部上拉电阻未结合)
3. VCC 引脚在输入电压为 VIN 时立即变为高电平(通常在 EN 为低电平时应禁用内部 LDO)
4. SS 保持低电平
5. HDRV 引脚变为高电平(与 VIN 电压相同)
在其中一个故障电路板上更换 TPS43061可解决该问题。 我们想了解这种故障是否可能是由制造工厂的不当处理引起的、或者是否有其他对故障的解释。
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    您能否展示一些关键波形以及您的原理图?

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xi、

    遗憾的是、我无法在公共论坛中发布专有原理图。 我应该能够在保密协议下私下提供原理图。

    我不知道波形是否会非常有用。

    这是一个失败的唤醒示例。 CH1是输入电压。 CH2是输出电压。 CH3无关紧要。 Ch4是以1V/div 的刻度提供给 VIN 引脚的电压(与转换器输入电压分开)。

    在这里、我将在失败唤醒期间探测 VCC 引脚电压、而不是 CH4上的 VIN 引脚:

    HDRV 电压也会随 VCC 一起升高。 当我看到 VCC 和 HDRV 上升时、EN 引脚保持低电平。 在正常唤醒期间、当 EN 为低电平时、VCC 和 HDRV 均为低电平。

    根据我到目前为止的分析、TPS43061似乎受到了某种程度的损坏。 我正在尝试弄清楚可能会造成的损害。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    了解原理图。  但是,您的照片已损坏,我无法打开。  您能否重新发帖?

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CH1:输入电压、CH2:输出电压、CH4:电源电压(VIN 引脚)

    CH1:输入电压、CH2:输出电压、CH4:VCC 引脚

    有关该电路的一些详细信息:

    输入电压:0.5V

    输出电压:5V

    负载:空载

    电源电压(VIN 引脚):5V

    正确的唤醒如下所示:

    CH1:输入电压、CH2:输出电压、CH4:电源电压(VIN 引脚)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    您的示波器探头衰减率是多少?  我从示波器图中读取了100mV/div 或200mV/div、但输入电压、输出电压等其他信号的实际电压是多少?  我知道您说过 VIN 引脚迹线为1V/div、但最后一幅图片似乎并未开启 CH-4。  


    谢谢、
    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于所有捕获、CH3和 CH4的探针比为1V/div

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可能需要查看您的原理图。  请通过我在 PMS 中提出友谊请求的 PMS 发送。  请接受并分享原理图。

    另外,请注意电流引脚需要大于3V 才能保证运行。  确保其满意。  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    由于我们正在通过 PMS 进行通信、并且两周内未更新、我是否可以假设问题已解决、以便我可以关闭此主题?  欢迎您通过添加新帖子重新打开它。

    谢谢、

    Youhao