This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:输出放电功能

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25947, TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981848/tps25947-output-discharge-function

器件型号:TPS25947
主题中讨论的其他器件: TPS2595

您好、先生、

我们是否可以知道 TPS25947系列具有输出 放电功能? 如果有此函数、我们是否可以知道内部阻抗值? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    感谢您的支持!

    TPS25947系列没有 QOD 功能。 但具有反向电流阻断功能,可阻止从 OUT 到 IN 引脚的反向电流。 因此、当输入电源断开并为输出电容器充电时、器件将阻止反向电流流入电源、从而对其进行保护。

    我们的器件 TPS2595支持 QOD 功能。 另请检查此器件。

    请告诉我任何其他问题。

    此致

    Kunal Goel

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    请  在查看我们的新器件 TPS25947  

    在 USB Type-C 系统中使用 TPS25947和 LM73100实现快速角色交换、线性 ORing

    电源多路复用器基础知识