This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62366B:I2C

Guru**** 2337880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62366B, TPS62366AEVM-757
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980771/tps62366b-i2c

器件型号:TPS62366B
主题中讨论的其他器件: TPS62366AEVM-757

大家好、

我收到了客户关于 TPS62366B I2C 的问题。

假设保持下一个 CLK 的最短建立时间、如果当前 CLK 的最大保持时间超过3.45us、在使用器件时是否会出现任何问题?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好!

    如果您超出了最大保持时间规格(超过3.45us)、则发送的 I2C 命令与 TPS62366B 的解释可能不匹配。

    为什么客户会质疑这个3.45最大保持时间值?

    如有必要、您可以使用 TPS62366AEVM-757进行验证。

    请告诉我、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好!

    您在这里还有其他问题吗?
    请告诉我。

    谢谢、

    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian-San、您好!

    感谢您的支持。 当我从客户那里获得反馈时、我会再给您回复。

    此致、

    山口