This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3881:关于 LM3881的上拉电阻器

Guru**** 2504145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981304/lm3881-about-the-pull-up-resistor-of-lm3881

器件型号:LM3881

大家好、

我们正在考虑采用"LM3881MME/NOPB"。

基准电路通过100kΩ Ω 上拉。
(图18。 典型应用电路)

没有对 flag*的输出电流(IOL)的说明。
我是否可以使用10kΩ Ω 上拉?

此致

-Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     标志输出的典型 Rdson 为125ohm、标志的最大电压为400mV。 标志的最大电流为1.2mA、上拉电阻器应满足所有这些要求。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的回答。


    我使用5V 电源上拉。
    kΩ,即使10 μ s 也没有问题。

    此致
    -Satoshi