This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7702A:使用 REF 作为外部电源

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TL7702A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979594/tl7702a-use-ref-as-an-external-power-source

器件型号:TL7702A

大家好、

我对 TL7702A 有疑问。

是否可以将 REF 引脚用作外部电源?
用作外部电源时、负载电流为100uA。
是否可以正常运行?


此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San、您好!

    我不相信 REF 引脚能够提供100uA 的负载电流。  REF 可用作高阻抗电压源。  

    我的想法是尝试从引脚获取电流、并在从引脚获取电流时测量电压。  如果由于拉电流较高而导致电压开始下降、则该引脚不能用作外部拉电流电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben -San、

    感谢您的回答。
    我知道

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San、您好!

    很高兴能提供帮助!