This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:生成-5.3V 输出?

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981573/lm27761-generate--5-3v-output

器件型号:LM27761

团队、

如果我们有+5.5V 输入、是否可以为50mA 的最大负载可靠地生成-5.3V?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电荷泵阻抗约为2 Ω、因此压降约为0.1V。LDO 压降电压低于约20mV。 因此、这应该是可能的。