This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:器件与 TPS3808类似、但具有反相输出

Guru**** 1563545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808, TPS3840
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981874/tps3808-part-similar-to-tps3808-but-with-inverting-output

器件型号:TPS3808
主题中讨论的其他器件: TPS3840

大家好、

我的客户以前 使用 TPS3808进行项目、他们想知道我们是否有与 TPS3808类似但具有反相输出的器件。 或类似的东西。 您可以就此提供建议吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    TPS3840具有与 TPS3808类似的功能、但没有 SENSE 引脚。  如果客户不需要 SENSE 引脚并且可以使用固定阈值电压、则 TPS3840是一个绝佳选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    希望检查 TPS3840是否 具有反相输出的功能。 例如:高输入->低输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下面的内容。  输出为高电平有效、但为推挽。  有两种输出拓扑是漏极开路或推挽低电平有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    为了确保我的低估值是正确的、"低电平有效"是否意味着我刚才提到的反相输出?

    没有与 TPS3808完全相同的合适器件、但只有反相输出不同。

    我是对的吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    例如、低电平有效或低电平有效意味着、如果受监控的电压低于阈值、输出将变为低电平。  相反、高电平有效或置为高电平意味着、如果受监控的电压低于阈值、输出将变为高电平。

    我希望这能回答你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的清晰解释。  

    这种情况下的合适器件。 有关"与 TPS3808类似但 具有反相输出的器件"的问题、您可以就此提供建议吗? 我应该对我的客户回复什么? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    TPS3840具有"高电平有效"的输出变体、这意味着当监控器检测到故障时、输出将变为高电平。  不过只有一个区别、TPS3808具有开漏输出拓扑、而 TPS3840具有推挽输出。

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    还有一件事、TLV840M 是另一种选择。  客户目前可以申请样片。  您是否知道客户的应用所处的阶段?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    TPS389x 怎么样?  请参阅以下数据表链接:

    www.ti.com/.../tps3897.pdf

    这些器件具有高电平有效输出。   

    此外、您是否有任何有关机会的信息、例如客户名称、所使用的主管的应用、潜在销售等?