This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61071-Q1:TPS61071在输入纹波时具有纹波效应

Guru**** 648580 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61071, TLV61046A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970424/tps61071-q1-tps61071-out-ripple-effect-when-input-ripple

器件型号:TPS61071-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61071TLV61046A

大家好、

我在项目中使用 TPS61071+TLV61046A 将 两节碱性电池串联起来、将 MCU 和模拟放大器的电压升至3.3V、将 OLED 的电压升至12V。

如下所示的连接图、上电时(CN10开路)、放大器输出会产生低频噪声(大约107Hz)。 移除 OLED 时、放大器输出的噪声不存在。 输入和输出的 TPS61071和 TLV61046A 我尝试 增大电解电容的容量、然后噪声频率将发生小幅偏移。 如果我将电池直接连接到 TPS61076或 TLV61046A、或者两者的放大器输出噪声 均不存在。 当 VGs=2.5V 时、MOSTFET 的 RDS (ON)=0.29 Ω。  请告诉我什么是问题?如何解决?

谢谢、致以最诚挚的谢意

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanh:

    请先让我检查一下。 这是另一篇文章的相同情况、对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    是的、这与 TLV61046A POST 的情况相同

    我明白了、还在等。

    此致

    韩文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanh:

    明白了。  

    由于 OLED 的负载是分立的、因此输入电流将具有大纹波、无需额外的滤波器。 因此、如果解决方案尺寸足够、我建议添加一些滤波器。  

     如果您只关注 VCC 电源轨质量、则可以在 TPS61071之后添加滤波器。 由于该电源轨的负载不是很大、因此滤波器可以在0402封装中使用电感。   

    另一方面、恐怕 MOS 会带来额外的压降。 您能否分享更详细的原理图、包括 MOS? 电池的电压是多少? 三、会议的报告 恐怕一旦有重负载、Vin 就会大幅下降、而 MOS 的 RDS 会以较低的 Vgs 大幅增加。 这将使结果更糟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    非常感谢!

    我还认为 MOS 会带来额外的压降。

    如下面所示、我在 TPS61071之后添加了 LC 滤波器、但存在噪声。 请告诉我如何选择 L 和 C 的值?这是低频噪声,LC 滤波器可以得到它吗?

    如果 OLED 脱离电池电流大约为24mA。

    谢谢、致以诚挚的问候

    韩文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanh:

    对于此类连接、BAT 通过三个 MOSFET 连接到 Vbus。 它增加了很多压降。 让 Vin 更强、更可靠。  

    根据波形"VCC"、频率不是很低。 因此、添加 LC 滤波器或二次滤波器可以提供一些帮助。  如果您是指可闻噪声、软端口电容和屏蔽电感可能会有所帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    感谢您的回复。

    它没有可闻噪声。

    TPS61071输出电压的纹波很小、但电流问题是放大器电路的输入端子被上拉至 ANV、因此即使 ANV 的2mV 纹波乘以30、它也会成为放大器输出的60mV 噪声。 我尝试了其他具有良好效果的电源 IC (20mVp-pampampampampampampampampampampampampampampampampampamppower 输出噪声)、因此我认为电路设计不好、但 TPS61071的线路响应不是很好。 但是、由于 TPS61071目前处于大规模生产阶段、因此无法更改。 ㎊、将820k Ω 电阻器与 R6 (1M)并联可略微降低噪声。 因此、我想添加一个电容更高的陶瓷电容器、但添加一个电容高于820pF 的陶瓷电容器是否有危险?

    此致

    韩文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    作为一项改进、将10nF 并联到 R6 (1M)、并且噪声降低。添加一个电容高于10nF 的电容器是否会对 TPS61071造成任何危险?

    此致

    韩文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanh:

    很抱歉让你久等了。  

    我想您可以执行一些负载瞬态测试来检查环路是否稳定。 我认为没有其他风险。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    感谢您的回复

    我刚刚进行了负载瞬态测试、LED 闪烁(200ms 开/200ms 关、绿色 LED、电流限制电阻为220Ω Ω)、并出现 问题

    具有2个 PCB、由2个不同的 PCB 工厂组成、可实现不同的负载响应(光绘数据是一个)不同纹波电压的输出电压  

    如以下预放大器噪声输出所示

    我不明白原因是什么? 我不认为组件(IC、电阻器、陶瓷电容器)的质量。 等)。 是否可能是由于 PCB 的质量、通孔?

    最恰当的考虑

    韩文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanh:

    很抱歉我错过 了这个帖子。 道歉!  

    布局对于直流/直流转换器非常重要、最好将电源接地和信号分离。 但我很难找到根本原因。  

    根据波形、它看起来比以前好得多。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Minqiu

    感谢您的回复。

    电感低至3.3uH、并通过 R6 (1M)并联47~100nF、我的问题得到解决。

    我还会附加 TPS61071模式、您能告诉我是否有任何缺点?  

    遗憾的是、此时图形无法校正、但我将在下一次生产时校正图形。  

    非常感谢。  

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanh、

    非常感谢您的反馈。 您似乎已经能够解决这个问题。 模式意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

     我忘记插入我的 PCB 布局图、如下所示、是否存在任何问题?

    此致!

    韩文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanh、

    为了滤除您在上一次测量中观察到的尖峰、我建议在每个运算放大器的电源引脚上添加一个单独的陶瓷电容器。 即使您目前未填充它、也可以在其中添加一个小电容器、这可能会有所帮助。

    转换器应采用上述布局运行、但我建议使用 GND 层而不是线路。 可以在此处找到非常简单的压降估算:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢你的答复

    如图 I 所示、红色图形为第1层、蓝色图形为第4层、VCC 平面为第2层、GND 平面为第3层。

    我在每个运算放大器的电源引脚上添加了0.1uF 陶瓷电容器和10uF 钽电容器。

    感谢您发送参考链接。

    此致!

    韩文