This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:高电流电池充电器 PMP5313

Guru**** 1552380 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170, LM5143-Q1, TPS40057
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980738/tps40170-high-current-battery-charger-pmp5313

器件型号:TPS40170
主题中讨论的其他器件:PMPLM5143-Q1TPS40057PSPICE-FOR-TI

PMP 5313限制为10安的电流充电器。 我想将 PMP5313用于高电流充电器、请针对此建议所需的修正。 PMP5313可同时为两节电池充电、但电流水平较低、即使是单节电池充电器、也可针对较高电流建议修正值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 TPS40170器件、如果要针对更高的电流进行修改、则需要考虑更低的 Qg MOSFET、更高的电流限制和更好的热耗散。 您可以使用 TI WEBENCH 工具从更高的电流限制开始(请参阅以下链接)、然后评估 MOSFET 额定值和热性能在您的新应用中是否正常。

    webench.ti.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 PMP5313作为参考设计、但由于 PMP5313限制为10A 电流、我在 PMP5313中使用 LM5143-Q1作为降压控制器、以获得高达50安培的最大充电电流。 但 LM1543-Q1与 TPS40057不引脚对引脚兼容、我担心电路的工作。

    您能不能建议一个前进的道路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 LM5143-Q1在您的应用中是可以的、因为您已经实现了更高的电流。 对于 LM5143-Q1、您可以使用以下计算工具进行设计:

    www.ti.com/.../LM5143DESIGN-CALC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Iven 设计工具的帮助。

    在交错运行模式下、应如何连接 Vout1、Vout2以及 CS1和 CS2。

    在 PMP5313中、FB 和 COMP 引脚用于电压和电流 PWM 控制、对于 LM5143-Q1、我们如何获得这些控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于交错运行模式连接、您可以参阅数据表的9.2.2部分。
    对于 LM5143-Q1 FB 和 COMP 连接、我想您可以使用相同的闭环控制架构、但由于 TPS40170和 LM5143-Q1之间的控制不同、参数可能会有所不同。 我建议您先构建原型电路、然后在 PSpice for TI 中验证该电路、以进行验证。