This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A26:TPS7A26的启动过冲

Guru**** 2924390 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A26

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981884/tps7a26-start-up-overshoot-of-tps7a26

器件型号:TPS7A26

大家好、

我的客户在其项目中使用 TPS7A26。 运行条件如下所示。

  • VIN=5V (来自 DCDC)
  • VOUT=3.3V
  • Cin = 0.1+10uF
  • COUT=2.2uF
  • 负载:两个 MCU

TPS7A26在启动时具有过冲、峰值电压约为3.5V。 我测量 Vin、Vout 和 Iout 的波形、如图1所示。 输出电流大约为2.648A、这大于 TPS7A26的 ICL 并触发过流。 发生过冲的原因是 LDO 从电流限制开始。 对吗?  

我认为启动电流如此大的原因是 MCU 的输入电容、寄生电容和 MCU 的启动电流。 我移除了 MCU 的一些输入电容、波形如图2所示。 启动电流变得更小、但仍为1.5A、峰值输出电压约为3.4V。

但在与客户核实后、无法移除 MCU 的输入电容。  是否有任何解决方案可降低启动过冲或启动电流?

我尝试在 LDO 输出后面添加470uH、0.6Ω μ H 的电感器、启动过冲消失。 仅添加1Ω Ω 电阻器也可以解决这个问题。 它是否会导致稳定性问题? 建议使用哪一个电感器或电阻器、以及它应该有多大? 是否有过冲解决方案? 谢谢。

 图1.

图。 2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、  

    我建议使用1-100nF 添加前馈电容器、并考虑添加本地输入电容器。 我将关闭此帖子、现在请与我们的其他团队成员跟进此问题。 您可以随时发布新的设备。  

    此致、  
    Jason Song